990-5910G-006

Habilitar de protocolos HTTP/HTTPS

  1. Acceda a la interfaz de administración de red mediante su dirección IP (o su nombre de DNS si se ha configurado dicho nombre).
  2. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña. El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son apc. Se le solicitará que cambie esta contraseña cuando inicie sesión por primera vez.
  3. Para habilitar o deshabilitar el protocolo HTTP o HTTPS, vaya a Configuración > Red > Web > Acceso; a continuación, seleccione el protocolo, establezca los parámetros y haga clic en Aplicar.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.