990-5910G-006

Compensación de tensión del transformador de salida

Es posible compensar un transformador de salida y equilibrar la caída de tensión de salida (0-3 %).

  1. Desconecte la carga del SAI.

  2. Mida la tensión en el lado secundario del transformador a un 0 % de carga. Ajuste la tensión de salida del SAI manualmente con la opción Compensación de tensión (%) para compensar el desplazamiento de tensión si es necesario .

  3. Conecte la carga al SAI.

  4. Mida de nuevo la tensión en el lado secundario del transformador a un X % de carga. A continuación, ajuste la tensión de salida del SAI con la opción Compens. tensión transformador (%) para compensar la caída de tensión del transformador.

La compensación de tensión del transformador requerida a la carga específica se utiliza para realizar un ajuste automático de la tensión de salida lineal del SAI teniendo en cuenta el porcentaje de carga de salida.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.