990-5910G-006

Configurar las preferencias de la pantalla

  1. Pulse Configuración > General > Pantalla.
    1. Configure Sonido de alarma en Habilitar o Deshabilitar. Esta opción habilitará o silenciará todos los sonidos de alarma.
    2. Configure Sonido de alarma (solo alarmas informativas) en Habilitar o Deshabilitar. Esta opción habilitará o silenciará todos los sonidos de alarma informativa.
    3. Seleccione Celsius o Fahrenheit como unidad de temperatura.
    4. Para Prot. pant. activ. después, defina 5 min, 15 min, 30 min o Nunca. El protector de pantalla se activará transcurrido el tiempo establecido si no se ha realizado ninguna actividad en la pantalla.
    5. Ajuste la opción Brillo de la pantalla pulsando - o +.
    6. Configure Sonido de pantalla táctil en Activar o Deshabilitar. Esta opción habilitará o silenciará todos los sonidos de la pantalla, excepto los sonidos de alarma.
    7. Calibre la funcionalidad táctil de la pantalla pulsando dos veces el botón de calibración.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.