990-5910G-006

Apagado hacia funcionamiento en derivación de mantenimiento para un sistema SAI unitario con llave Kirk instalada

NOTA: Solo debe poner en funcionamiento un dispositivo de desconexión cuando esté encendido el indicador luminoso correspondiente.
  1. Seleccione Control > Modo de funcionamiento > Transf. a funcionam. deriv.
  2. Mantenga pulsado el botón SKRU, gire la llave A y retírela del enclavamiento SKRU.
  3. Inserte la llave A en el enclavamiento para el dispositivo de desconexión de derivación de mantenimiento (MBB) y gírela.
  4. Cierre el dispositivo de desconexión de derivación de mantenimiento (MBB).
  5. Abra el dispositivo de desconexión de salida de unidad (UOB).
  6. Gire la llave B y retírela del enclavamiento para el dispositivo de desconexión de salida de unidad (UOB).
  7. Inserte la llave B en el enclavamiento SKRU y gírela hasta la posición de bloqueo.
  8. Seleccione Control > Inversor > Inversor apagado.
  9. Abra el dispositivo de desconexión de entrada de conmutador estático (SSIB), si existe.
  10. Abra los dispositivos de desconexión de batería.
  11. Abra el dispositivo de desconexión de entrada de unidad (UIB).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.