990-5910G-006

Arrancar y agregar un SAI a un sistema funcionando en paralelo

Use este procedimiento para arrancar un SAI y añadirlo a un sistema funcionando en paralelo.

NOTA: Solo debe poner en funcionamiento un dispositivo de desconexión cuando esté encendido el indicador luminoso correspondiente.
  1. En este SAI, si está abierto, cierre el dispositivo de desconexión de entrada de unidad (UIB).
    Se enciende la pantalla. La secuencia de reinicio dura unos 3 minutos.
  2. Seleccione Control > Secuencias guiadas > Iniciar un SAI en un sistema en paralelo y siga los pasos que aparezcan en pantalla.
  3. Procedimiento de inicio genérico:
    NOTA: A continuación se muestran procedimientos genéricos de inicio. Siga siempre los pasos de Secuencias guiadas que son específicos de su sistema.
    1. Cierre el dispositivo de desconexión de entrada de conmutador estático (SSIB), si existe, de este SAI.
    2. Cierre el dispositivo de desconexión de retroalimentación de derivación (BF2), si existe, de este SAI.
    3. Cierre los dispositivos de desconexión de batería de este SAI.
    4. Cierre el dispositivo de desconexión de salida de unidad (UOB) de este SAI.
    5. En este SAI, seleccione Control > Inversor > Inversor activado o pulse el botón INVERSOR ENCENDIDO (manténgalo pulsado cinco segundos) en el controlador de nivel del sistema.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.