990-5910G-006

Arranque desde funcionamiento en derivación de mantenimiento para un sistema SAI unitario con llave Kirk instalada

NOTA: Solo debe poner en funcionamiento un dispositivo de desconexión cuando esté encendido el indicador luminoso correspondiente.
  1. Cierre el dispositivo de desconexión de entrada de unidad (UIB).
    Se enciende la pantalla. La secuencia de reinicio dura unos tres minutos.
  2. Cierre el dispositivo de desconexión de entrada de conmutador estático (SSIB), si existe.
  3. Cierre los dispositivos de desconexión de batería.
  4. Seleccione Control > Modo de funcionamiento > Transf. a funcionam. deriv.
  5. Mantenga pulsado el botón SKRU, gire la llave B y retírela del enclavamiento SKRU.
  6. Inserte la llave B en el enclavamiento para el dispositivo de desconexión de salida de unidad (UOB) y gírela.
  7. Cierre el dispositivo de desconexión de salida de unidad (UOB).
  8. Abra el dispositivo de desconexión de derivación de mantenimiento (MBB).
  9. Gire la llave A y retírela del enclavamiento para el dispositivo de desconexión de derivación de mantenimiento (MBB).
  10. Inserte la llave A en el enclavamiento SKRU y gírela hasta la posición de bloqueo.
  11. Seleccione Control > Inversor > Inversor activado.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.