990-5910G-006

Iniciar una prueba de batería

Requisitos previos:

  • Los dispositivos de desconexión de batería están cerrados.

  • No hay ninguna alarma crítica.

  • La alimentación en derivación debe estar disponible.

  • El funcionamiento en derivación estática debe estar disponible.

  • Las baterías deben estar cargadas a más del 50%.

  • El tiempo de autonomía disponible debe ser superior a 4 minutos.

  • El modo de funcionamiento debe ser funcionamiento normal, eConversion o modo ECO.

  • El modo de funcionamiento del sistema debe ser inversor, eConversion o modo ECO.

Esta función lleva a cabo una serie de pruebas en las baterías, como la comprobación de fusibles fundidos o la detección de baterías débiles. La prueba descargará las baterías y usará un 10 % de la capacidad de autonomía total. Por ejemplo, si tiene 10 minutos de autonomía, la prueba se ejecutará durante 1 minuto. Es posible configurar la opción Prueba de batería para que se ejecute de manera automática de acuerdo con un intervalo de tiempo específico (desde cada semana hasta una vez al año).

  1. Seleccione Mantenimiento > Batería > Iniciar prueba.
  2. Pulse Aceptar en la pantalla de confirmación.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.