990-5910F-011

Korkean hyötysuhteen tilan määrittäminen

  1. Napauta Määritys > Korkean hyötysuhteen tila.
  2. Valitse Korkean hyötysuhteen tila: Poista käytöstä ECO-tila tai eConversion.
    HUOMAUTUS: Ota ECO-tila käyttöön ottamalla yhteyttä Schneider Electriciin.
  3. Valitse eConversion, harmonistenkorvaus, jos tarpeellista.
  4. Valitse Korkean hyötysuhteen aikataulu: Aktiivinen aikataulussa, Aina aktiivinen tai Ei käytössä.
    1. Jos valitset Aktiivinen aikataulussa, napauta Aikataulu ja aseta ja ota käyttöön tarvittava(t) aikataulu(t).
Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.