990-5910F-011

UPS-järjestelmän sammuttaminen huolto-ohituskäytöstä

HUOMAUTUS: Käytä katkaisinta ainoastaan silloin, kun siihen liittyvä katkaisijan merkkivalo palaa.
  1. Napauta Hallinta > Ohjatut sekvenssit > UPS-järjestelmän sammuttaminen tai Hallinta > Ohjatut sekvenssit > Sammuta UPS rinnakkaisjärjestelmästä ja noudata näytön ohjeita.
  2. Ulkoisella huolto-ohituskatkaisijalla (MBB) varustetun UPS-järjestelmän yleinen sammutusmenetelmä:
    HUOMAUTUS: Seuraavassa kuvataan yleinen sammutusmenetelmä. Noudata aina järjestelmäkohtaisia ohjattuja sekvenssejä.
    1. Valitse Hallinta > Toimintatila > Siirry ohituskäyttöön, jos mahdollista.
    2. Sulje huolto-ohituskatkaisija (MBB).
    3. Avaa järjestelmän erotinkatkaisija, jos järjestelmässä on sellainen.
    4. Avaa laitteen lähtökatkaisija (UOB).
    5. Valitse Hallinta > Vaihtosuuntaaja > Invertteri pois tai paina hallintaosassa vaihtosuuntaajan OFF-painike pohjaan viiden sekunnin ajaksi.
    6. Avaa staattisen kytkimen syöttökatkaisija (SSIB), jos se on käytössä.
    7. Avaa akkukatkaisijat.
    8. Avaa yksikön tulokatkaisija (UIB).
    9. Toista vaiheet d–h rinnakkaisjärjestelmän muiden UPS-laitteiden kohdalla.
  3. Sisäisellä huoltokatkaisijalla (IMB) varustetun UPS-järjestelmän yleinen sammutusmenetelmä (ei huolto-ohituskatkaisijaa):
    HUOMAUTUS: Seuraavassa kuvataan yleinen sammutusmenetelmä. Noudata aina järjestelmäkohtaisia ohjattuja sekvenssejä.
    1. Valitse Hallinta > Toimintatila > Siirry ohituskäyttöön, jos mahdollista.
    2. Sulje sisäinen huoltokatkaisija (IMB)
    3. Avaa akkukatkaisijat.
    4. Toista vaihe c yksinkertaistetun 1+1-rinnakkaisjärjestelmän muiden UPS-laitteiden kohdalla.
Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.