990-5910F-012

Accéder à une interface de gestion réseau configurée

L'interface Web de la carte de gestion de réseau est compatible avec :
Systèmes d'exploitation Windows® :

  • Microsoft® Internet Explorer® (IE) 10.x ou version ultérieure, avec la vue de compatibilité activée.

  • La dernière version de Microsoft Edge


Tous les systèmes d'exploitation :
  • Les dernières versions de Mozilla® Firefox® ou Google® Chrome®

La procédure qui suit décrit l'accès à l'interface de gestion réseau par le biais d'une interface Web. Si elle est activée, il est également possible d'utiliser les interfaces suivantes :

  • SSH

  • SNMP

  • FTP

  • SFTP

NOTE: Veuillez visiter www.schneider-electric.com pour consulter les Security Deployment Guidelines and Security Handbook du produit.

La carte de gestion réseau prend en charge la connexion NTP pour la synchronisation de l'heure. Veillez à ce qu'une seule interface de gestion réseau soit définie dans l'ensemble du système d'ASI (simple ou parallèle) pour la synchronisation de l'heure.

Vous pouvez utiliser l'un des protocoles suivants lors de l'utilisation de l'interface Web :

  • Le protocole HTTP (désactivé par défaut), qui fournit une authentification par nom d'utilisateur et code PIN, mais pas de cryptage.

  • Le protocole HTTPS (activé par défaut), qui fournit une sécurité supplémentaire grâce au protocole SSL (Secure Socket Layer) ; il crypte les noms d'utilisateurs, les codes PIN et les données transmises, et authentifie les cartes de gestion réseau par l'intermédiaire de certificats numériques.

Reportez-vous à la section Activer les protocoles HTTP/HTTPS.

Par défaut, les protocoles SNMP sont désactivés sur la carte de gestion réseau pour éviter les risques de cybersécurité. Les protocoles SNMP doivent être activés pour utiliser les fonctions de surveillance de la carte de gestion réseau ou pour se connecter à EcoStruxure IT Gateway ou StruxureWare Data Center Expert. Vous pouvez activer et utiliser l'un des protocoles SNMP suivants :

  • SNMPv1, qui fournit une sécurité minimale. Si vous utilisez ce protocole, Schneider Electric vous recommande de personnaliser les paramètres de contrôle d'accès pour renforcer la sécurité.

  • SNMPv3, qui fournit une sécurité supplémentaire grâce au cryptage et à l'authentification. Schneider Electric recommande l'utilisation de ce protocole pour améliorer la sécurité et personnaliser les paramètres de contrôle d'accès.

Reportez-vous à la section Activer les protocoles SNMP.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.