990-5910F-012

Configuration du délestage de charge

Le délestage de charge vous permet d'indiquer les charges prioritaires que l'ASI doit supporter lorsqu'elle fonctionne en mode batterie. Lorsque le délestage de charge est activé, les charges moins critiques peuvent être délestées par un signal provenant d'un relais de sortie qui est activé pendant la décharge des batteries. Les charges moins critiques peuvent être réalimentées lorsque les batteries sont rechargées et que le signal du relais de sortie est désactivé.

  1. Configurez au minimum un relais de sortie pour le Délestage de charge. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Configuration des relais de sortie.
  2. Appuyez sur Configuration > Délestage de charge.
  3. Sélectionnez Activer le délestage de charge.
  4. Réglez Activer le relais de sortie à l'état de charge (%) sur l'état de charge de la batterie qui doit activer le ou les relais de sortie de délestage de charge pendant que la batterie se décharge.
  5. Réglez Désactiver le relais de sortie à l'état de charge (%) sur l'état de charge de la batterie qui doit désactiver le ou les relais de sortie de délestage de charge pendant que la batterie se charge. Le réglage de ce paramètre sur 0 entraîne la désactivation instantanée du ou des relais de sortie de délestage de charge une fois que l'ASI n'est plus en mode batterie et que la charge de la batterie a commencé.
  6. Réglez Délai de désactivation du relais de sortie (minutes) sur le délai en minutes avant la désactivation du ou des relais de sortie de délestage de charge. Le réglage de ce paramètre sur 0 entraîne la désactivation instantanée du délestage de charge une fois que l'état de charge de la batterie atteint le seuil de désactivation configuré.
  7. Appuyez sur OK pour enregistrer vos réglages.
    Un message d'avertissement s'affiche si aucun relais de sortie n'a été configuré pour le Délestage de charge. Reportez-vous à la section Configuration des relais de sortie pour configurer le Délestage de charge pour un relais de sortie.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.