990-5910G-007

Αντικαταστήστε ή εγκαταστήστε μια συστοιχία επεκτεινόμενων μπαταριών

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
Οι μπαταρίες ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και υψηλού ρεύματος βραχυκυκλώματος. Κατά την εργασία με μπαταρίες, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι ακόλουθες προφυλάξεις:
  • Το σέρβις των μπαταριών πρέπει να διενεργείται ή να επιβλέπεται από καταρτισμένο προσωπικό που έχει γνώση των μπαταριών και των απαιτούμενων προφυλάξεων. Διατηρείτε το μη καταρτισμένο προσωπικό μακριά από τις μπαταρίες.
  • Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σε φωτιά, καθώς ενδέχεται να εκραγούν.
  • Μην ανοίγετε, αλλοιώνετε ή αποκόπτετε τις μπαταρίες. Ο ηλεκτρολύτης που εκλύεται είναι βλαβερός για το δέρμα και τα μάτια. Ενδέχεται να είναι τοξικός.
  • Βγάλτε τυχόν ρολόγια, δαχτυλίδια ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
  • Χρησιμοποιείτε εργαλεία με μονωμένες λαβές.
  • Φοράτε προστατευτικά γυαλιά, γάντια και μπότες.
  • Μην τοποθετείτε εργαλεία ή μεταλλικά είδη πάνω στις μπαταρίες.
  • Ρυθμίστε τη διατάξεις αποσύνδεσης μπαταρίας BB σε ανοιχτή θέση (ΕΚΤΟΣ) πριν ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
κίνδυνος καταστροφής εξοπλισμού
  • Κατά την αντικατάσταση ή την εγκατάσταση μονάδων μπαταρίας, χρησιμοποιείτε πάντοτε τον ίδιο τύπο μονάδας μπαταρίας (ίδια εμπορική αναφορά) σε ολόκληρο το σύστημα UPS.
  • Να αντικαθιστάτε πάντα ή να εγκαθιστάτε ολόκληρη την συστοιχία μπαταριών (τέσσερις μονάδες μπαταρίας).
  • Περιμένετε έως ότου το σύστημα είναι έτοιμο για ενεργοποίηση προτού εγκαταστήσετε μονάδες μπαταρίας στο σύστημα. Η χρονική διάρκεια από την εγκατάσταση των μονάδων μπαταρίας έως την ενεργοποίηση του συστήματος UPS δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 72 ώρες ή τις 3 ημέρες.
  • Αν το UPS παραμείνει απενεργοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστούμε να ενεργοποιείτε το UPS για χρονικό διάστημα 24 ωρών, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Αυτό φορτίζει τις εγκατεστημένες μονάδες μπαταρίας, αποφεύγοντας έτσι τη μη αναστρέψιμη ζημιά λόγω βαθιάς εκφόρτισης.
  • Αποθηκεύστε τις μονάδες μπαταρίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -15 έως 40°C (5 έως 104°F).
  • Αποθηκεύστε τις μονάδες μπαταρίας στην αρχική τους προστατευτική συσκευασία.
  • Οι μονάδες μπαταρίας που είναι αποθηκευμένες στους -15 έως 25°C (5 έως 77°F) πρέπει να επαναφορτίζονται κάθε έξι μήνες για να αποφεύγονται ζημιές λόγω βαθιάς εκφόρτισης. Οι μονάδες μπαταρίας που είναι αποθηκευμένες σε θερμοκρασία άνω των 25°C (77°F) πρέπει να επαναφορτίζονται σε μικρότερα χρονικά διαστήματα.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος πτώσης φορτίου.
Η εφεδρική μπαταρία δεν είναι διαθέσιμη από ένα ερμάριο όταν η διάταξη αποσύνδεσης μπαταρίας BB στο ερμάριο βρίσκεται στην ανοιχτή θέση (ΕΚΤΟΣ).
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
  1. Ρυθμίστε τη διάταξη αποσύνδεσης μπαταρίας BB στην ανοικτή θέση (ΕΚΤΟΣ) στο UPS ή/και στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας όπου πρέπει να γίνεται αντικατάσταση ή εγκατάσταση των μονάδων μπαταρίας.
  2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας από το UPS ή/και το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας.
  3. Αφαίρεση μονάδας μπαταρίας:
    1. Αποσυνδέστε τους ακροδέκτες της μπαταρίας από το μπροστινό μέρος της μονάδας μπαταρίας.
    2. Αφαιρέστε τη βίδα από τη λαβή της μονάδας μπαταρίας και γυρίστε τη λαβή προς τα πάνω.
    3. Τραβήξτε τη μονάδα μπαταρίας προσεκτικά έξω από την υποδοχή. Να αφαιρείτε πάντα ολόκληρη την συστοιχία μπαταριών (τέσσερις μονάδες μπαταρίας).
  4. Εγκατάσταση μονάδας μπαταρίας:
    1. Σπρώξτε τη μονάδα μπαταρίας στην υποδοχή. Γεμίστε τα ράφια από κάτω προς τα πάνω. Να γίνεται πάντα εγκατάσταση ολόκληρης της συστοιχία μπαταριών (τέσσερις μονάδες μπαταρίας).
    2. Γυρίστε τη λαβή στη μονάδα μπαταρίας και στερεώστε τη λαβή στο ράφι με την παρεχόμενη βίδα.
    3. Συνδέστε τους ακροδέκτες της μπαταρίας από το μπροστινό μέρος της μονάδας μπαταρίας.
  5. Δείτε Εμφάνιση κατάστασης επεκτεινόμενης μπαταρίας για να επαληθεύσετε τη σωστή εγκατάσταση των μονάδων μπαταρίας.
  6. Κάντε επανεγκατάσταση του καλύμματος της μπαταρίας στο UPS ή/και το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας.
  7. Ρυθμίστε τη διάταξη αποσύνδεσης μπαταρίας BB στην κλειστή θέση (ΕΝΤΟΣ) στο UPS ή/και στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας.
  8. Μόνο για πλήρη αντικατάσταση όλων των μονάδων μπαταρίας στο σύστημα UPS: Επιλέξτε Συντήρηση > Αντικατάσταση μπαταρίας για να επαναφέρετε όλα τα δεδομένα της μπαταρίας (περιλαμβάνει τον παράγοντα γήρανσης χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας, μετρητές διάρκειας ζωής και στατιστικά στοιχεία της μπαταρίας).
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.