990-5910G-015

Hozzáférés egy konfigurált hálózati kezelőfelülethez

A hálózati felügyeleti kártya webes felülete a következő böngészőkkel kompatibilis:
Windows® operációs rendszerek:

  • Microsoft® Internet Explorer® (IE) 10.x vagy újabb, bekapcsolt kompatibilitási nézettel.

  • A Microsoft® Edge® legújabb kiadása.


Minden operációs rendszer:
  • A Mozilla® Firefox® vagy a Google® Chrome® legújabb kiadása.

Az alábbi eljárás azt ismerteti, hogy hogyan férhet hozzá a webes felületről a hálózati kezelőfelülethez. Ha engedélyezve vannak, az alábbiakat is használhatja:

  • SSH

  • SNMP

  • FTP

  • SFTP

MEGJEGYZÉS: A termékhez készült Security Deployment Guidelines and Security Handbook megtalálható a www.schneider-electric.com weboldalon.

A hálózati felügyeleti kártya támogatja az NTP-kapcsolatot az idő szinkronizálásához. Bizonyosodjon meg arról, hogy a teljes (önálló vagy párhuzamos) UPS rendszerben csak egyetlen hálózati kezelőfelület van beállítva az idő szinkronizálásához.

Ha webes felületet használ, az alábbi protokollok valamelyikét használhatja:

  • A HTTP protokollt (alapértelmezés szerint le van tiltva), amely felhasználónév és PIN alapján végzi a hitelesítést, de titkosítást nem végez.

  • A HTTPS protokollt (alapértelmezés szerint engedélyezve van), amely SSL segítségével biztosít extra biztonságot; titkosítja a felhasználóneveket, a PIN-t és az átvitt adatokat, valamint digitális tanúsítványokkal hitelesíti a hálózati felügyeleti kártyákat.

Lásd: HTTP/HTTPS protokollok engedélyezése.

A kiberbiztonsági kockázatok elkerülése érdekében az SNMP protokollok alapértelmezés szerint le vannak tiltva a hálózati felügyeleti kártyán. A hálózati felügyeleti kártya monitorozási funkcióinak használatához, illetve az EcoStruxure IT Gateway vagy a StruxureWare Data Center Expert egységhez való csatlakozáshoz az SNMP protokollt engedélyezni kell. Az alábbi SNMP protokollok bármelyikét engedélyezheti és használhatja:

  • SNMPv1, amely minimális biztonságot nyújt. Ha ezt a protokollt használja, a védelem növeléséhez a Schneider Electric javasolja a hozzáférés-vezérlési paraméterek testreszabását.

  • SNMPv3, amely titkosítással és hitelesítéssel nyújt extra biztonságot. A Schneider Electric a nagyobb biztonság érdekében e protokoll használatát és a hozzáférés-vezérlési paraméterek testreszabását javasolja.

Lásd: SNMP protokollok engedélyezése.

Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.