990-5910G-015

A leválasztó eszközök konfigurálása

MEGJEGYZÉS: A UPS helyes működéséhez kötelező végrehajtani ezt a konfigurációt.
  1. Érintse meg a Konfiguráció > Megszakítók lehetőséget.
  2. Érintse meg a különböző megszakítók eszközöket a kapcsolási rajzban, hogy konfigurálhassa, mely megszakító eszközök vannak jelen a UPS-rendszerben. A négyzetekben látható √ szimbólum azt jelzi, hogy a megszakító eszköz jelen van, az üres négyzet azt jelzi, hogy a megszakító eszköz nincs jelen, a szürke négyzet pedig azt, hogy a megszakító eszköz automatikusan konfigurálva van a UPS-rendszeren.
    MEGJEGYZÉS: A UPS a szabványos akkumulátormegoldásokban legfeljebb két akkumulátormegszakító eszközt tud megfigyelni. A UPS a moduláris akkumulátormegoldásokban legfeljebb négy akkumulátormegszakító eszközt tud megfigyelni – ezt a UPS automatikusan konfigurálja. A kapcsolási rajz csak egy akkumulátormegszakító eszközt (BB) ábrázol még akkor is, ha a megfigyelés céljából több megszakító eszköz is csatlakoztatva és konfigurálva van. Ha a megfigyelt akkumulátormegszakító eszközök közül egy vagy több zárt állásban van, a kapcsolási rajzon a BB zárt állásúként jelenik meg. Ha a megfigyelt akkumulátormegszakító eszközök közül az összes nyitott állásban van, a kapcsolási rajzon a BB nyitott állásúként jelenik meg.
  3. Érintse meg az OK gombot a beállítások mentéséhez.
Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.