990-5910G-015

HTTP/HTTPS protokollok engedélyezése

  1. Az IP-cím (vagy ha konfigurálva van , a DNS-név) alapján lépjen be a hálózati kezelőfelületre.
  2. Adja meg a felhasználónevet és a jelszót. Az alapértelmezett felhasználónév és jelszó: apc. Az első bejelentkezés alkalmával a rendszer felkéri a jelszó megváltoztatására.
  3. A HTTP vagy HTTPS protokoll engedélyezéséhez vagy letiltásához a Konfiguráció > Hálózat > Webes > hozzáférés területen válassza ki a protokollt, állítsa be a paramétereket, majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.