990-5910G-017

Configurazione dei dispositivi di disconnessione

NOTA: Questa configurazione è obbligatoria per il corretto funzionamento dell'UPS.
  1. Toccare Configurazione > Interruttori.
  2. Toccare i diversi dispositivi di disconnessione nel diagramma sinottico per configurare quelli presenti nel sistema UPS. Un quadrato con un segno significa che il dispositivo di disconnessione è presente, un quadrato vuoto significa che il dispositivo di disconnessione non è presente, un quadrato in grigio significa che il dispositivo di disconnessione viene configurato automaticamente nel sistema UPS.
    NOTA: L'UPS può monitorare fino a due dispositivi di disconnessione della batteria in una soluzione di batteria standard. L'UPS può monitorare fino a quattro dispositivi di disconnessione della batteria in una soluzione di batteria modulare. Questo viene configurato automaticamente dall'UPS. Il diagramma sinottico mostra solo un dispositivo di disconnessione della batteria (BB) anche se sono stati collegati e configurati per il monitoraggio più dispositivi di disconnessione della batteria. Se uno o più dispositivi di disconnessione della batteria monitorati sono in posizione chiusa, l'interruttore batteria (BB) sul diagramma sinottico verrà visualizzato come chiuso. Se tutti i dispositivi di disconnessione della batteria monitorati sono in posizione aperta, l'interruttore batteria (BB) sul diagramma sinottico verrà visualizzato come aperto.
  3. Toccare OK per salvare le impostazioni.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.