990-5910G-017

Isolamento dell'UPS singolo nel sistema in parallelo

Questa procedura consente di arrestare un'unità UPS in un sistema in parallelo in funzione.

NOTA: Prima di avviare questa procedura, accertarsi che tutti gli UPS rimanenti siano in grado di alimentare il carico.
NOTA: Azionare un dispositivo di disconnessione solo quando la relativa spia è accesa.
  1. In questo UPS, selezionare Controllo > Sequenze guidate > Arresta un UPS in un sistema parallelo e attenersi ai passaggi visualizzati sul display.
  2. Procedura di arresto generica:
    NOTA: di seguito sono riportate le procedure di arresto generiche. Attenersi sempre alle istruzioni delle Sequenze guidate specifiche per il proprio sistema.
    1. In questo UPS, selezionare Controllo > Inverter > Inverter non attivo oppure premere il pulsante OFF dell'inverter (tenere premuto per cinque secondi) nella sezione controller a livello di sistema.
    2. Aprire il dispositivo di disconnessione di uscita unità UOB per questo UPS.
    3. Aprire il dispositivo di disconnessione di ingresso commutatore statico (SSIB), se presente, per questo UPS.
    4. Aprire i dispositivi di disconnessione della batteria per questo UPS.
    5. Aprire il dispositivo di disconnessione di ingresso unità UIB per questo UPS.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.