990-5910G-017

Arresto del sistema UPS durante il funzionamento in bypass di manutenzione

NOTA: Azionare un dispositivo di disconnessione solo quando la relativa spia è accesa.
  1. Toccare Controllo > Sequenze guidate > Arresta sistema UPS o Controllo > Sequenze guidate > Arresta un UPS in un sistema parallelo e attenersi ai passaggi visualizzati sul display.
  2. Procedura di arresto generica per un sistema UPS con dispositivo di disconnessione di bypass di manutenzione esterno MBB:
    NOTA: di seguito sono riportate le procedure di arresto generiche. Attenersi sempre alle istruzioni delle Sequenze guidate specifiche per il proprio sistema.
    1. Selezionare Controllo > Modalità operativa > Passa a funzionam. in bypass se possibile.
    2. Chiudere il dispositivo di disconnessione bypass di manutenzione MBB.
    3. Aprire il dispositivo di disconnessione di isolamento del sistema SIB (se presente).
    4. Aprire il dispositivo di disconnessione di uscita unità UOB.
    5. Selezionare Controllo > Inverter > Inverter non attivo oppure premere il pulsante OFF dell'inverter (tenere premuto per cinque secondi) nella sezione controller.
    6. Aprire il dispositivo di disconnessione di ingresso commutatore statico SSIB (se presente).
    7. Aprire i dispositivi di disconnessione della batteria.
    8. Aprire il dispositivo di disconnessione di ingresso unità UIB.
    9. Ripetere i passaggi da d a h per altri UPS in un sistema in parallelo.
  3. Procedura di arresto generica per un sistema UPS che utilizza il dispositivo di disconnessione per la manutenzione interno IMB (nessun MBB presente):
    NOTA: di seguito sono riportate le procedure di arresto generiche. Attenersi sempre alle istruzioni delle Sequenze guidate specifiche per il proprio sistema.
    1. Selezionare Controllo > Modalità operativa > Passa a funzionam. in bypass se possibile.
    2. Chiudere il dispositivo di disconnessione per la manutenzione interno IMB.
    3. Aprire i dispositivi di disconnessione della batteria.
    4. Ripetere il passaggio c per altri UPS in un sistema parallelo 1+1 semplificato.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.