990-5910G-017

Avvio di un test della batteria

Prerequisiti:

  • I dispositivi di disconnessione della batteria sono chiusi.

  • Nessun allarme critico presente.

  • L'alimentazione di bypass deve essere disponibile.

  • Il funzionamento in modalità bypass statico deve essere disponibile.

  • Le batterie devono avere una carica di almeno il 50%.

  • L'autonomia disponibile deve essere di almeno 4 minuti.

  • La modalità operativa del sistema deve essere normale, eConversion o ECO.

  • La modalità operativa del sistema deve essere inverter, eConversion o ECO.

Questa funzione esegue diverse verifiche sulle batterie, come il controllo dei fusibili bruciati e il rilevamento di batterie scariche. Il test scarica le batterie e utilizza all'incirca il 10% della capacità di autonomia totale. Esempio: Se si hanno 10 minuti di autonomia, il test durerà 1 minuto. È possibile pianificare il test della batteria in modo che venga eseguito automaticamente a diversi intervalli di tempo (da una volta alla settimana a una volta all'anno).

  1. Selezionare Manutenzione > Batteria > Inizia test.
  2. Toccare OK sulla schermata di conferma.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.