990-5910G-018

遮断装置の設定

注記: この設定は、UPSを適切に操作するために必須の設定です。
  1. 設定 > ブレーカーをタップします。
  2. 模擬図で異なる遮断装置をタップして、UPSシステム内にある遮断装置を設定します。の付いた正方形は遮断装置があることを意味し、空の正方形は遮断装置がないことを示しています。灰色の正方形は遮断装置がUPSシステムに自動的に設定されていることを意味します。
    注記: UPSは、標準バッテリーソリューションで最大2台のバッテリー遮断装置を監視できます。UPSは、モジュール式バッテリーソリューションで最大4台のバッテリー遮断装置を監視できます。これはUPSによって自動的に設定されます。複数のバッテリー遮断装置(BB)を接続して監視用に設定している場合でも、模擬図表には1台のバッテリー遮断装置のみが表示されます。監視対象の1つ以上のバッテリー遮断装置が閉の位置にある場合は、模擬図表のBBは閉の位置で示されます。監視対象のすべてのバッテリー遮断装置が開の位置にある場合は、模擬図表のBBは開の位置で示されます。
  3. OKをタップして設定を保存します。
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.