990-5910G-018

Modbusの設定

内蔵ネットワーク管理カードとオプションのネットワーク管理カード用のModbusを設定することができます。(ネットワーク管理カードはNMCと表記します)。

  1. 設定 > Modbusをタップして内蔵NMCを選択するか(内蔵ネットワーク管理カードの設定を行う場合)、オプションのNMCを選択します(オプションのネットワーク管理カードの設定を行う場合)。
    1. シリアルModbusを有効または無効にします。
    2. パリティを、なし偶数奇数のいずれかに設定します。
    3. ストップビット1または2に設定します。
    4. ボーレート240096001920038400のいずれかに設定します。
    5. ターゲット固有IDを1から247の間に設定します。
      注記: バス上のすべてのデバイスは、デバイスアドレスのターゲット固有IDを除いて完全に同じ設定にする必要があります。ターゲット固有IDは各デバイスで固有のIDでなければなりません。バス上の2つのデバイスが同じアドレスを保有することはできません。
    6. OKをタップして設定を保存し、矢印記号をタップして次のページに移動します。
    7. TCP Modbusを有効または無効にします。
    8. ポート502またはポート[5000~32768]を選択します。
    9. OKをタップして設定を保存します。
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.