990-5910G-018

ユーザーインターフェイスの概要

ディスプレイ

ホーム画面の概要

  1. ホームボタン - 任意の画面でここをタップしてホーム画面に戻ります。

  2. メインメニューボタン - ここをタップしてメニューにアクセスします。

  3. 模擬図ボタン - ここをタップして模擬図にアクセスします。

  4. アラームステータス記号 - ここをタップしてアクティブなアラームログにアクセスします。

ホーム画面の出力フィールドやバッテリーフィールドをタップすると、詳細な計測ページに直接移動できます。

メインメニュー


ホーム画面のメインメニューボタンをタップしてメニューにアクセスします。

模擬図

模擬図はシステムの構成に従って適合します。ここに示す模擬図は一例に過ぎません。

模擬図にある緑色の電力ライン(図ではグレー)は、UPSシステムの中の電力の流れを示しています。アクティブモジュール(インバーター、整流器、バッテリー、スタティックバイパススイッチなど)は緑色の枠で囲まれ、無効なモジュールは黒の枠で囲まれています。赤枠で囲まれたモジュールは、動作不能またはアラーム状態です。

並列システムの模擬図でグレーのUPSをタップし、UPSレベルの模擬図を確認します。

注記: 複数のバッテリー遮断装置(BB)を接続して監視用に設定している場合でも、模擬図表には1台のバッテリー遮断装置のみが表示されます。監視対象の1つ以上のバッテリー遮断装置が閉の位置にある場合は、模擬図表のBBは閉の位置で示されます。監視対象のすべてのバッテリー遮断装置が開の位置にある場合は、模擬図表のBBは開の位置で示されます。

単機UPS – デュアル給電の例

1+1簡易並列システム – デュアル給電の例

並列システム – デュアル給電の例

アラームステータスシンボル

ディスプレイの右上隅にあるアラームステータス記号(図ではグレー)は、UPSシステムのアラームステータスに応じて変化します。

緑色:UPSシステムにはアラームはありません。
青色:UPSシステムに情報アラームがあります。アラームステータス記号をタップすると、アクティブなアラームログが開きます。
黄色:UPSシステムに警告アラームがあります。アラームステータス記号をタップすると、アクティブなアラームログが開きます。
赤色:UPSシステムに重大なアラームがあります。アラームステータス記号をタップすると、アクティブなアラームログが開きます。

メニューツリー

  • ステータス

    • 入力

    • 出力

    • バイパス

    • バッテリー

    • 温度

    • 並列*

  • ログ

  • コントロール*

    • 運転モード

    • インバーター

    • 充電器

    • ガイド付きシーケンス

  • 設定*

    • UPS

    • 出力

    • バッテリー

    • 高効率

    • ブレーカー

    • 接点とリレー

    • ネットワーク

    • Modbus

    • リマインダー

    • 一般

    • 保存/復元

    • 更新ステータス

    • 負荷制限

  • 保守

    • ブザー

    • ステータスLED

    • ブレーカーランプ

    • バッテリー*

    • ランタイム較正*

    • バッテリーの交換*

    • UPSレポート*

  • 統計

  • 概要

  • ログアウト

  • フラグボタン – ディスプレイ言語の設定を参照してください。

一部のメニューには、このマニュアルに説明されていないサブメニューが含まれています。これらのサブメニューはグレー表示されており、不要な負荷の影響を避けるためにSchneider Electricのみが使用します。また、このUPSシステムと関連がない、またはまだリリースされていない場合は、その他のメニュー項目もグレー表示/表示されないようにすることもできます。

コントローラーセクション

注記: コントローラーセクションにアクセスするには、前面パネルを取り外します。

コントローラーセクションの前面

  1. インバーターON/OFFボタン

  2. USBポート*

  3. ユニバーサルI/O*

  4. Modbusポート*

  5. USBマイクロBポート*

  6. ネットワークポート*

  7. リセットボタン*

  8. 入力ステータスLED*

  9. インバーターステータスLED*

  10. 出力ステータスLED*

  11. バイパスステータスLED*

  12. バッテリーステータスLED*

  13. ディスプレイ電源

  14. ディスプレイポート

  15. サービスポート*

  16. 予備

  17. 予備

  18. PBUS 1*

  19. PBUS 2*

フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.