990-5910G-018

ダストフィルターの交換(GVSOPT014)

  1. フロントドアを開けます。
  2. ドアから2つのダストフィルターを取り外します。
  3. ドアに2つの新しいダストフィルターを取り付けます。
  4. フロントドアを閉じます。
  5. ダストフィルターのカウンターを再起動します。詳しくは、ダストフィルターリマインダーの設定を参照してください。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.