990-5910G-018

ダストフィルターの交換(GVSOPT001とGVSOPT015)

  1. UPSの前面パネルを開けます。
  2. 底部にある2つの金属グリップが緩むまでダストフィルターを上に押し上げて、取り外します。
  3. 新しいダストフィルターの側面を持ってドアフレームに差し込み、2つの金属グリップが緩むまで上に押し上げて挿入します。
  4. 付属の2つのゴム製のガスケットを、両側のドアのそれぞれの端にできるだけ近い位置に取り付けます。ダストフィルターの次の交換時に、必要に応じてゴム製のガスケットを交換してください。
  5. UPSの前面パネルを閉じます。
  6. ダストフィルターのカウンターを再起動します。詳しくは、ダストフィルターリマインダーの設定を参照してください。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.