990-5910G-019

출력 변압기 전압 보상

출력 변압기를 보상하고 출력 전압 강하의 균형을 맞출 수 있습니다(0~3%).

  1. UPS의 부하를 차단합니다.

  2. 0% 부하에서 변압기 2차 측의 전압을 측정하고 필요한 경우 전압 보상(%) 설정을 통해 UPS의 출력 전압을 수동으로 조정하여 전압 상쇄를 보상합니다.

  3. UPS로 부하를 연결합니다.

  4. 변압기 2차 측의 전압을 다시 측정하고 변압기 전압 보상(%) 설정을 통해 UPS의 출력 전압을 조정하여 변압기 내의 전압 강하를 보상합니다.

특정 부하에 요구되는 변압기 전압 보상을 사용하여 출력 부하율에 따라 UPS에 대한 자동 선형 전압 조정을 수행합니다.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.