990-5910G-019

꺼짐 모드에서 UPS 시스템 기동

주의: 이 절차를 사용하여 부하 공급 없이 꺼짐 모드에서 UPS를 기동합니다. MBB 또는 IMB를 통해 부하를 공급하며 UPS를 기동하려는 경우, 유지보수 바이패스 작동에서 UPS 시스템 시작에 명시된 절차를 따르십시오.
  1. 장치 입력 차단 장치 UIB를 닫습니다.
    디스플레이가 켜집니다. 재부팅 시퀀스는 약 3분 동안 지속됩니다.
  2. 스태틱 스위치 입력 차단 장치 SSIB(설치된 경우)를 닫습니다.
  3. 배터리 차단 장치(설치된 경우)를 닫습니다.
  4. 장치 출력 차단 장치 UOB를 닫습니다.
  5. 시스템 격리 차단 장치 SIB(설치된 경우)를 닫습니다.
  6. 컨트롤러 박스에서 인버터 켜기 버튼을 누르거나 인버터 켜기에 따라 인버터를 켭니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.