990-5910G-019

모듈형 배터리 캐비닛의 상태 LED

모듈형 배터리 캐비닛에서 전면 도어/전면 패널을 제거하여 배터리 스트링의 상태 LED를 확인합니다.
  • 녹색 LED는 이 배터리 스트링이 정상임을 의미합니다.

  • 꺼진 LED는 모듈형 배터리 캐비닛의 전원이 꺼져 있거나 이 배터리 스트링에 배터리 모듈이 설치되어 있지 않음을 의미합니다.

  • 빨간색 LED는 이 배터리 스트링이 불완전하다는 의미입니다(필요한 네 개의 배터리 모듈이 모두 연결되어 있는 것은 아님).

  • 빨간색 LED가 깜박이면 이 배터리 스트링에 경보가 발생했다는 의미입니다.

자세한 경보 정보는 모듈형 배터리 상태 보기로그 보기를 참조하십시오. 배터리 스트링 교체 방법은 모듈형 배터리 스트링 교체 또는 설치를 참조하십시오.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.