990-5910G-023

Starte opp UPS-systemet fra vedlikeholdsbypassdrift

MERK: Bruk bare en frakoblingsenhet når den tilhørende indikatorlampen for frakoblingsenheten lyser.
  1. Hvis frakoblingsenheten for enhetens inngang (UIB) er åpen, må du lukke den.
    Displayet slås på. Omstartssekvensen varer ca. 3 minutter.
  2. Velg Kontroll > Veiledete sekvenser > Start opp UPS-systemet eller Kontroll > Veiledete sekvenser > Start opp en UPS i et parallellsystem, og følg deretter instruksjonene på skjermen.
  3. Generisk oppstartsprosedyre for et UPS-system med ekstern frakoblingsenhet for vedlikeholdsbypass (MBB):
    MERK: Følgende er generiske oppstartsprosedyrer. Følg alltid trinnene i Veiledete sekvenser som er spesifikke for systemet.
    1. Hvis frakoblingsenheten for enhetens inngang (UIB) er åpen, må du lukke den.
    2. Lukk frakoblingsenheten for statisk svitsj-inngangen (SSIB) (hvis til stede).
    3. Lukk frakoblingsenheten(e) for batterier.
    4. Velg Kontroll > Driftsmodus > Overfør til bypassdrift hvis mulig.
    5. Lukk frakoblingsenheten for enhetens utgang (UOB).
    6. Gjenta trinn a til e for andre UPSer i et parallellsystem.
    7. Lukk frakoblingsenheten for systemisolasjon (SIB) (hvis til stede).
    8. Åpne frakoblingsenheten for vedlikeholdsbypass (MBB).
    9. Velg Kontroll > Vekselretter > Vekselretter på eller trykk på ON-knappen for vekselretteren (hold den inne i fem sekunder) på kontrollerseksjonen.
  4. Generisk oppstartsprosedyre for et UPS-system som bruker den interne frakoblingsenheten for vedlikehold (IMB) – ingen MBB til stede:
    MERK: Følgende er generiske oppstartsprosedyrer. Følg alltid trinnene i Veiledete sekvenser som er spesifikke for systemet.
    1. Hvis frakoblingsenheten for enhetens inngang (UIB) er åpen, må du lukke den.
    2. Lukk frakoblingsenheten(e) for batterier.
    3. Gjenta trinn a til b for den andre UPS-enheten i et forenklet 1+1-parallellsystem.
    4. Åpne den interne frakoblingsenheten for vedlikehold (IMB).
    5. Velg Kontroll > Vekselretter > Vekselretter på eller trykk på ON-knappen for vekselretteren (hold den inne i fem sekunder) på kontrollerseksjonen.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.