990-5910G-023

Starte opp UPS-systemet fra AV-modus

MERK: Bruk denne fremgangsmåten for å starte en UPS fra AV-modus uten tilsluttet last. Hvis du starter opp UPS-enheten med forsynt last via MBB eller IMB, følger du fremgangsmåten som beskrives i Starte opp UPS-systemet fra vedlikeholdsbypassdrift.
  1. Lukk frakoblingsenheten for enhetens inngang (UIB).
    Displayet slås på. Omstartssekvensen varer ca. 3 minutter.
  2. Lukk frakoblingsenheten for statisk svitsj-inngangen (SSIB) (hvis til stede).
  3. Lukk frakoblingsenhetene for batterier (hvis til stede).
  4. Lukk frakoblingsenheten for enhetens utgang (UOB).
  5. Lukk frakoblingsenheten for systemisolasjon (SIB) (hvis til stede).
  6. Slå på vekselretteren ved å trykke på vekselretterens PÅ-knapp på kontrollerboksen eller ved å følge Slå vekselretteren PÅ.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.