990-5910G-025

Konfiguracja urządzeń rozłączających

UWAGA: Ta konfiguracja jest niezbędna do prawidłowej pracy zasilacza UPS.
  1. Stuknij przyciski Konfiguracja > Bateria.
  2. Stuknij różne urządzenia rozłączające na schemacie układu, aby skonfigurować te, które są obecne w systemie UPS. Kwadrat z symbolem √ oznacza, że urządzenie rozłączające znajduje się w systemie UPS, pusty kwadrat oznacza, że nie ma takiego urządzenia w systemie UPS. Kolor szary oznacza, że urządzenie rozłączające jest automatycznie skonfigurowane w systemie UPS.
    UWAGA: Zasilacz UPS może monitorować do dwóch urządzeń rozłączających baterie w standardowym urządzeniu bateryjnym. Zasilacz UPS może monitorować do czterech urządzeń rozłączających baterie w modułowym urządzeniu bateryjnym – zasilacz UPS konfiguruje to automatycznie. Schemat układu pokazuje tylko jedno urządzenie rozłączające baterię BB, nawet jeśli podłączono więcej urządzeń rozłączających baterię i skonfigurowano je w celu monitorowania. Jeśli co najmniej jedno monitorowane urządzenie rozłączające baterię jest w pozycji zamkniętej, BB będzie pokazany na schemacie układu jako zamknięty. Jeśli wszystkie monitorowane urządzenia rozłączające baterię są w pozycji otwartej, BB będzie pokazany na schemacie układu jako otwarty.
  3. Wciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.