990-5910G-025

Izolacja pojedynczego zasilacza UPS w układzie równoległym

Skorzystaj z tej procedury, aby wyłączyć jeden zasilacz UPS w pracującym układzie równoległym.

UWAGA: Przed rozpoczęciem tej procedury upewnij się, że pozostałe zasilacze UPS są w stanie dostarczyć zasilanie.
UWAGA: Urządzenie rozłączające może być używane tylko wtedy, gdy świeci się odpowiednia lampka kontrolna urządzenia rozłączającego.
  1. Stuknij Sterowanie > Sekwen. nadzorowane > Wyłącz zasilacz UPS w układzie równoległym na tym zasilaczu UPS i wykonaj instrukcje na wyświetlaczu.
  2. Ogólna procedura wyłączania:
    UWAGA: Poniżej przedstawiono rodzajowe procedury wyłączania. Zawsze postępuj wg kroków procedury Sekwen. nadzorowane, które są przypisane do Twojego systemu.
    1. Wybierz na tym zasilaczu UPS opcje Sterowanie > Falownik > Falownik wyłączony lub naciśnij przycisk WYŁ. falownika (przytrzymaj przez pięć sekund) w sekcji sterownika poziomu systemu.
    2. Otwórz urządzenie rozłączające wyjście jednostki (UOB) dla tego zasilacza UPS.
    3. Otwórz urządzenie rozłączające wejście przełącznika statycznego (SSIB) na tym zasilaczu UPS (jeśli występuje).
    4. Otwórz urządzenia rozłączające baterię dla tego zasilacza UPS.
    5. Otwórz urządzenie rozłączające wejście jednostki (UIB) dla tego zasilacza UPS.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.