990-91111L-037

连接简化 1+1 并机系统的 IMB 信号线

注: 将信号线与电源线分开敷设以确保充分隔离。
  1. 拆下两台 UPS 的静态开关模块。

    UPS 正面视图

  2. 拆下两台 UPS 的盖板。

    UPS 正面视图

  3. 断开信号线与两台 UPS 上内部维修断开装置 (IMB) 指示灯之间的连接。
  4. 拆下两台 UPS 的搁板。

    UPS 正面视图

  5. 拆下两台 UPS 上内部维修断开装置 (IMB) 的前盖板。

    UPS 正面视图

  6. 在两台 UPS 上内部维修断开装置 (IMB) 的 OF2 位置安装额外的辅助开关(随附)。
  7. 连接两台 UPS 之间的 non-Class 2/non-SELV 信号线:
    1. non-Class 2/non-SELV 信号线(需另购)从 UPS 1 上内部维修断开装置 (IMB) 的辅助开关接线端子 1 和 2 连接至 UPS 2 上电路板 640-4843 的 J6614-5 和 J6614-6(如图所示)。
    2. non-Class 2/non-SELV 信号线(需另购)从 UPS 2 上内部维修断开装置 (IMB) 的辅助开关接线端子 1 和 2 连接至 UPS 1 上电路板 640-4843 的 J6614-5 和 J6614-6(如图所示)。

    内部维修断开装置 (IMB) 正面视图

    简化 1+1 并机系统正面视图

  8. 装回两台 UPS 上内部维修断开装置 (IMB) 的前盖板。
  9. 装回两台 UPS 上的搁板。
  10. 将信号线从内部维修断开装置 (IMB) 重新连接至两台 UPS 上的指示灯。

    UPS 正面视图

  11. 装回两台 UPS 的盖板。
  12. 装回两台 UPS 的静态开关模块。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.