990-91111L-037

将电源线连接到 NEMA 双孔板

危险
小心触电、爆炸或电弧
在单市电系统中,如果电源线因线缆规格限制而需要分线,请对第二输入线缆组采用旁路铜排。因采用单市电跳线铜排,输入铜排上没有足够空间连接两个输入线缆组。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注意
小心设备损坏
在并机系统中,为确保在旁路运行模式下正确分担负载:
  • 所有 UPS 的旁路线缆长度必须相同。
  • 所有 UPS 的输出线缆长度必须相同。
  • 所有 UPS 的输入线缆长度必须相同(仅适用于单市电系统)。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  1. 仅适用于 480 V 直接接地系统(无零线连接)
    1. 拆下 RFI 支架。保存好拧下的两颗螺钉。
    2. 拧下左边的螺钉并保存好。
    3. 用拧下的三颗螺钉将 RFI 支架安装到左侧。

    UPS 正面视图

  2. 执行以下操作之一:
    • 仅适用于单市电系统:拆下 UPS 左侧的所示 L3 跳线铜排,保存好以便稍后装回。
    • 仅适用于双市电系统:拆下 UPS 左侧的三个单市电跳线铜排。

    UPS 正面视图

  3. 安装 NEMA 双孔板并按照所述顺序连接电源线(如图所示):

    *套件中随附。

    UPS 正面视图 - 单市电系统

    UPS 正面视图 - 双市电系统

    1. 连接设备接地导线/PE 线缆。
    2. 连接 N 线缆。连接电池中点(电池解决方案中如果有的话)。
    3. 连接 DC+ 线缆。
    4. 连接输出线缆。
    5. 连接 DC- 线缆。
    6. 仅适用于双市电系统:连接旁路线缆。
    7. 连接输入线缆。
    注: 确保将输入线缆连接到 UPS 左上侧正确的输入铜排上。
  4. 仅适用于单市电系统:使用两颗 M8 螺母将 L3 跳线铜排装回原位。

    UPS 右前视图

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.