990-91111L-006

Conexión de los cables de señal de aparamenta eléctrica y productos auxiliares de otros fabricantes

NOTA: Pase los cables de señal separados de los cables de alimentación y los cables de Clase 2/SELV y separados de no-Clase 2/no-SELV.

Ejemplo de sistema unitario con un conmutador de otro fabricante

NOTA: El disyuntor interno de derivación de mantenimiento IMB* no se puede utilizar en un sistema con un disyuntor externo de derivación de mantenimiento (MBB). El disyuntor interno de derivación de mantenimiento (IMB)* debe bloquearse con candado en la posición abierta.
  1. Instale el sensor de temperatura suministrado con el SAI en la solución de baterías. En los armarios de baterías, instale el sensor de temperatura de las baterías en la parte superior del armario de baterías.
    ADVERTENCIA
    Peligro de incendio
    Coloque el sensor de temperatura como se describe para garantizar que las mediciones de temperatura sean correctas.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  2. Pase los cables del sensor de temperatura de las baterías de la solución de baterías al SAI y conéctelos a la placa 640-4864 en la parte superior del SAI, como se muestra.
    NOTA: Con el SAI se proporciona un sensor de temperatura. Póngase en contacto con Schneider Electric si desea adquirir un sensor de temperatura adicional.
    NOTA: Los cables del sensor de temperatura de las baterías se consideran de Clase 2/SELV. Los circuitos de Clase 2/SELV se deben aislar de los circuitos primarios.
  3. Conecte los cables de señal de los indicadores luminosos del disyuntor del conmutador a la placa 640-4864 del terminal J6618, en la parte superior del SAI. Si se utiliza un suministro externo, retire el puente J6618 de los pines 8 y 9.
    NOTA: El circuito del indicador luminoso del disyuntor se considera Clase 2/SELV. Los circuitos Clase 2/SELV deben estar aislados de los circuitos primarios. No conecte ningún circuito a los terminales de los indicadores luminosos de disyuntores, a menos que se pueda confirmar que el circuito es de Clase 2/SELV.
  4. Conecte los cables de señal del disyuntor de batería 1 de la solución de baterías para la conexión de disparo de la bobina o para el disparo por tensión baja (UV) en la placa 640-4843 terminal J6603. Conecte con la fuente de alimentación interna o externa de 24 VCC, según se muestra en la ilustración.

    Conexión del disparo del disyuntor de batería con fuente de alimentación interna de 24 VCC

    Conexión del disparo del disyuntor de batería con fuente de alimentación externa de 24 VCC

    Bobina soportada

    Tensión (V) Corriente (A) Tiempo (ms) Temperatura Dimensión de cable recomendada*
    IEC UL
    24 1,6 Continua 20 °C (68 °F) 0,5 mm2 cobre 20 AWG cobre
    24 10 1300 20 °C (68 °F) 1,5 mm2 cobre 16 AWG cobre
    24 20 200 20 °C (68 °F) 2,5 mm2 cobre 13 AWG cobre
    24 30 60 20 °C (68 °F) 4 mm2 cobre 11 AWG cobre

    El cable para alimentar la bobina de disparo deberá ser un cable con cubierta y tener una capacidad nominal de 600 VCA. Al seleccionar el cable, siempre deben tenerse en cuenta las especificaciones y recomendaciones del fabricante de la bobina de disparo.

  5. Conecte los cables de señal del disyuntor de batería 2 (si está presente) de la solución de baterías para la conexión de disparo de la bobina o para el disparo por tensión baja (UV) en la placa 640-4843 terminal J6604. El principio de conexión es el mismo que para el disyuntor de batería 1.
  6. Conecte los cables de señal de conmutadores AUX de la aparamenta eléctrica a la placa 640-4843, en la parte superior del SAI.
    Número de terminal Función Conexión
    J6601 UOB_RED (conmutador AUX redundante en disyuntor de salida de unidad) Conecte al conmutador AUX redundante en el disyuntor de salida de unidad UOB.
    J6602 SIB (disyuntor de aislamiento del sistema) Conecte al conmutador AUX normalmente abierto (NA) en el disyuntor de aislamiento del sistema SIB para sistema en paralelo. El SIB debe contener un conmutador AUX para cada SAI conectado.
    BB2 (disyuntor de batería 2) Conecte al conmutador AUX normalmente abierto (NA) en el disyuntor de batería número 2*
    BB1 (disyuntor de batería 1) Conecte al conmutador AUX normalmente abierto (NA) en el disyuntor de batería número 1*
    J6603 BB1_TRIP (disyuntor de batería 1) Conecte a la bobina de disparo o el disparo UV en el disyuntor de batería número 1*
    J6604 BB2_TRIP (disyuntor de batería 2) Conecte a la bobina de disparo o el disparo UV en el disyuntor de batería número 2*
    J6609 UOB (disyuntor de salida de unidad) Conecte al conmutador AUX normalmente abierto (NA) en el disyuntor de salida de unidad (UOB).
    Disyuntor de entrada de conmutador estático (SSIB) Conecte al conmutador AUX normalmente abierto (NA) en el disyuntor de entrada de conmutador estático (SSIB). El SSIB debe contener un conmutador AUX para cada SAI conectado.
    J6614 Disyuntor de entrada de unidad (UIB) Conecte al conmutador AUX normalmente abierto (NA) en el disyuntor de entrada de unidad (UIB). El UIB debe contener un conmutador AUX para cada SAI conectado.
    Disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB) Conecte al conmutador AUX normalmente cerrado (NC) en el disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB). El MBB debe contener un conmutador AUX para cada SAI conectado.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.