990-91111L-006

Conexión de los cables de señal desde un armario de baterías modulares

Para la instalación con un armario de baterías modulares adyacente, utilice los cables de señal suministrados con el kit de instalación opcional GVSOPT030. Los cables de señal no se suministran en el caso de la instalación con armarios de baterías modulares remotos. Siga el manual de instalación de armarios de baterías modulares para preparar la instalación.

  1. Para un armario de baterías modulares remoto: Pase los cables de señal del armario de baterías modulares 1 por la parte posterior del SAI.
  2. Para un armario de baterías modulares adyacente: Pase los cables de señal del armario de baterías modulares 1 al SAI, como se muestra.
    1. Pase los cables de señal del armario de baterías modulares 1 al SAI por la abertura.
    2. Pase los cables de señal hacia arriba a través de la canaleta de cables del SAI.

    Vista frontal del armario de baterías modulares adyacente 1 y el SAI

  3. Conecte los cables de señal del armario de baterías modulares 1 al SAI:
    1. Monte la clavija terminal de J8008 en la placa 640-7552 en el último armario de baterías modulares (T).
    2. Conecte el cable de señal de J8011 en la placa 640-7552 del armario de baterías modulares 1 a J6619 y J6604 en la placa 640-4843 del SAI.
    3. Conecte el cable de señal de J8007 en la placa 640-7552 del armario de baterías modulares 1 a J6608 en la placa 640-4864 del SAI.

    Conexiones de los cables de señal entre los cuatro armarios de baterías modulares y el SAI

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.