990-91111L-006

Información general del sistema unitario

UIB Dispositivo de desconexión de entrada de unidad
SSIB Dispositivo de desconexión de entrada de conmutador estático
IMB Dispositivo de desconexión de mantenimiento interno
UOB Dispositivo de desconexión de salida de unidad
BB Dispositivo de desconexión de batería
NOTA: En la bibliografía de Schneider Electric, "dispositivo de desconexión" se utiliza como término genérico que abarca los disyuntores o los interruptores, ya que su posición puede variar en función de la configuración. Los detalles sobre la configuración individual se encuentran en el esquema eléctrico y/o leyendo el símbolo en la parte frontal de cada dispositivo de desconexión.

Sistema unitario: suministro de red simple

Sistema unitario: suministro de red doble

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.