990-91111L-006

Preparación de la instalación

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
No haga orificios para el cableado ni los conductos mientras la placa guía esté instalada ni realice perforaciones ni orificios cerca del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: Pase los cables de señal por separado de los cables de alimentación, y haga lo mismo con los cables de Clase 2/SELV separados de los de no-Clase 2/no-SELV.
  1. Extraiga el panel frontal.
  2. Retire la placa frontal inferior.
  3. Retire la tapa transparente.
  4. Retire la cubierta frontal:
    1. Retire los tornillos e incline la parte delantera de la cubierta superior hacia arriba.
    2. Deslice la cubierta superior hacia la parte trasera para quitarla. Las lengüetas de la parte trasera de la cubierta superior deben desconectarse de las ranuras de la parte trasera del SAI.
  5. Para instalación con armario auxiliar adyacente en el lado izquierdo del SAI: Retire el panel izquierdo. El panel lateral se reinstala en algunos armarios auxiliares adyacentes. Siga el manual del producto auxiliar adyacente.
  6. Para instalación con armario auxiliar adyacente en el lado izquierdo del SAI: Retire la placa del lado inferior izquierdo para acceder al cableado interno de energía eléctrica entre el SAI y el armario auxiliar adyacente.

    Vista frontal del SAI

  7. Para instalación con armario auxiliar adyacente en el lado derecho del SAI: Retire la placa del panel lateral derecho. El panel lateral se reinstala en algunos armarios auxiliares adyacentes. Siga el manual del producto auxiliar adyacente.
  8. Para instalación con armario auxiliar adyacente en el lado derecho del SAI: Retire la placa del lado inferior derecho para acceder al cableado interno de energía eléctrica entre el SAI y el armario auxiliar adyacente.

    Vista frontal del SAI

  9. Siga uno de estos procedimientos:
    • Para la entrada de cables por la parte inferior: Retire la placa guía en la parte inferior del SAI.

      Vista frontal del SAI

    • Para la entrada de cables por la parte posterior: Quite la placa guía de la parte posterior del SAI.

      Vista frontal del SAI

  10. Perfore los orificios para cables de alimentación o conductos en la placa guía. Instale los conductos (no suministrados), si procede.
  11. Instale la placa guía en la parte inferior o posterior del SAI.
  12. Quite las placas guía traseras y las placas de escobillas traseras del SAI.

    Vista posterior del SAI

  13. Siga uno de estos procedimientos:
    • Para la instalación sin conductos: Vuelva a colocar las placas de escobillas.
    • Para la instalación con conductos: Realice un orificio en las placas guía para los conductos, instale los conductos y vuelva a colocar las placas guía.

    Vista posterior del SAI sin conductos

    Vista posterior del SAI con conductos

  14. Pase los cables de señal de no-Clase 2/no-SELV por la placa guía/de escobillas trasera izquierda y por el lado izquierdo del SAI.
  15. Pase los cables externos que se conectan a la caja de control a través de la placa guía/de escobillas trasera derecha y por la canaleta de cables hacia la parte frontal del SAI.
  16. Pase los cables de señal de Class 2/SELV por la placa guía/de escobillas trasera derecha y por el lado derecho del SAI.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.