990-91111L-006

Requisitos para una solución de baterías de terceros fabricantes

Se recomiendan las cajas de disyuntor de batería de Schneider Electric para la interfaz de batería. Póngase en contacto con Schneider Electric para obtener más información.

Requisitos del disyuntor de batería de terceros fabricantes

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todos los disyuntores de batería seleccionados deben ir provistos con la función de disparo instantáneo con una bobina de disparo por subtensión o una bobina de disparo por derivación.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: Hay más factores para tener en cuenta a la hora de seleccionar un disyuntor de batería además de los requisitos enumerados a continuación. Póngase en contacto con Schneider Electric para obtener más información.

Requisitos de diseño de un disyuntor de batería

Tensión DC del disyuntor de batería > Tensión de batería normal La tensión normal de la configuración de la batería se define como la tensión de batería nominal más alta. Esto puede equivaler a la tensión de flotación, que se puede definir como el número de bloques de baterías x número de celdas x tensión de flotación de celdas.
Corriente DC del disyuntor de batería > Corriente nominal de descarga de batería Corriente controlada por el SAI. Debe incluir la corriente de descarga máxima. En general, será la corriente al final de la descarga (tensión DC de funcionamiento mínima o en sobrecarga, o bien en una combinación).
Puntos de colocación DC Se requieren dos puntos de colocación DC para cables DC (DC+ y DC-).
Interruptores AUX para supervisión Debe instalarse un interruptor AUX en cada disyuntor de batería y conectarse al SAI. El SAI puede supervisar hasta dos disyuntores de batería.
Capacidad de interrupción en cortocircuito La capacidad de interrupción en cortocircuito debe ser superior a la corriente DC de cortocircuito de la configuración (más grande) de baterías.
Corriente mínima de disparo La corriente mínima de cortocircuito para el disparo del disyuntor de batería debe coincidir con la configuración (más pequeña) de baterías, a fin de realizar el disparo del disyuntor en caso de cortocircuito, hasta el final de su vida útil.

Guía para organizar los cables de batería

NOTA: En el caso de baterías de otros fabricantes, use únicamente baterías de clasificación alta para aplicaciones SAI.
NOTA: Cuando el banco de baterías está instalado por separado, la organización de los cables es importante para reducir la caída de tensión y la inductancia. La distancia entre el banco de baterías y el SAI no debe superar los 200 m. Póngase en contacto con Schneider Electric si desea realizar una instalación con una distancia superior.
NOTA: Para minimizar el riesgo de radiación electromagnética, se recomienda encarecidamente seguir las siguientes orientaciones y usar soportes de bandejas metálicos con conexión a tierra.
Longitud del cable
< 30 m No recomendado Aceptable Recomendado Recomendado
31 a 75 m No recomendado No recomendado Aceptable Recomendado
76 a 150 m No recomendado No recomendado Aceptable Recomendado
151 a 200 m No recomendado No recomendado No recomendado Recomendado
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.