990-91111L-006

Especificaciones del par de apriete

Tamaño del perno Par de apriete
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm (36,87 lb-ft / 442,5 lb-in)
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.