990-91111L-007

Διαδικασία εγκατάστασης για ενιαία ναυτικά συστήματα

  1. Εγκαταστήστε το κιτ IP22 GVSOPT026 στο UPS. Ακολουθήστε το εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται με το κιτ.
  2. Εγκαταστήστε το UPS και το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας (εάν υπάρχει) στο κιτ τοποθέτησης GVSOPT027. Ακολουθήστε το εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται με το κιτ.
  3. Προετοιμασία για εγκατάσταση.
  4. Εγκατάσταση μονάδας(ων) ισχύος.
  5. Εγκατάσταση σεισμικής αγκύρωσης (επιλογή).
  6. Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας.
  7. Σύνδεση των καλωδίων σήματος.
  8. Συνδέστε τα καλώδια σήματος από ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας.
  9. Σύνδεση καλωδίων σήματος από ηλεκτρικό πίνακα και βοηθητικά προϊόντα τρίτου μέρους..
  10. Σύνδεση εξωτερικών καλωδίων επικοινωνίας.
  11. Προσθήκη μεταφρασμένων ετικετών ασφαλείας στο προϊόν σας.
  12. Τελική εγκατάσταση.
Για τη μετακίνηση ή τον παροπλισμό του UPS μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα Απόσυρση ή μετακίνηση του UPS σε νέα θέση.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.