990-91111L-017

Collegare i cavi di segnale IMB in un sistema in parallelo 1+1 semplificato

NOTA: Far passare i cavi di segnale separatamente da quelli di alimentazione per garantire un isolamento sufficiente.
  1. Rimuovere il modulo commutatore statico da entrambi gli UPS.

    Vista anteriore dell'UPS

  2. Rimuovere la copertura da entrambi gli UPS.

    Vista anteriore dell'UPS

  3. Scollegare i cavi di segnale dalla spia del dispositivo di disconnessione per la manutenzione interno (IMB) su entrambi gli UPS.
  4. Rimuovere il ripiano da entrambi gli UPS.

    Vista anteriore dell'UPS

  5. Rimuovere la copertura anteriore dal dispositivo di disconnessione per la manutenzione interno (IMB) su entrambi gli UPS.

    Vista anteriore dell'UPS

  6. Installare un interruttore ausiliario aggiuntivo (fornito) nella posizione OF2 nel dispositivo di disconnessione per la manutenzione interno (IMB) su entrambi gli UPS.
  7. Collegare i cavi di segnale non-Class 2/non-SELV tra i due UPS:
    1. Collegare i cavi di segnale non-Class 2/non-SELV (non forniti) dai terminali 1 e 2 dell'interruttore ausiliario del dispositivo di disconnessione per la manutenzione interno (IMB) nell'UPS 1 a J6614-5 e J6614-6 sulla scheda 640-4843 nell'UPS 2 come mostrato.
    2. Collegare i cavi di segnale non-Class 2/non-SELV (non forniti) dai terminali 1 e 2 dell'interruttore ausiliario del dispositivo di disconnessione per la manutenzione interno (IMB) nell'UPS 2 a J6614-5 e J6614-6 sulla scheda 640-4843 nell'UPS 1 come mostrato.

    Vista anteriore del dispositivo di disconnessione per la manutenzione interno (IMB)

    Vista anteriore del sistema in parallelo 1 + 1 semplificato

  8. Rimontare la copertura anteriore sul dispositivo di disconnessione per la manutenzione interno (IMB) su entrambi gli UPS.
  9. Rimontare il ripiano su entrambi gli UPS.
  10. Ricollegare i cavi di segnale dal dispositivo di disconnessione per la manutenzione interno (IMB) alla spia luminosa su entrambi gli UPS.

    Vista anteriore dell'UPS

  11. Rimontare la copertura su entrambi gli UPS.
  12. Rimontare il modulo commutatore statico su entrambi gli UPS.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.