990-91111L-017

Collegamento dei cavi di segnale tra il commutatore e i prodotti ausiliari di terze parti

NOTA: Far passare i cavi di segnale separatamente da quelli di alimentazione e i cavi Class 2/SELV separatamente dai cavi non-Class 2/non-SELV.

Esempio di sistema singolo con commutatore di terze parti

NOTA: Il sezionatore di manutenzione interno (IMB)* non può essere utilizzato in un sistema con sezionatore bypass di manutenzione (MBB) esterno e il sezionatore di manutenzione interno (IMB)* deve essere bloccato in posizione aperta.
  1. Installare il sensore di temperatura fornito con l'UPS nella soluzione con batterie Negli armadi delle batterie, installare il sensore di temperatura nell'angolo superiore dell'armadio delle batterie.
    AVVERTIMENTO
    Pericolo di incendio
    Posizionare il sensore di temperatura come descritto per assicurare la corretta misurazione della temperatura.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
  2. Far passare i cavi del sensore di temperatura della batteria dall'armadio delle batterie all'UPS e collegarli sulla scheda 640-4864 nella parte superiore dell'UPS, come mostrato.
    NOTA: Un sensore di temperatura è fornito con l'UPS. Contattare Schneider Electric se si desidera acquistare un sensore di temperatura aggiuntivo.
    NOTA: I cavi del sensore di temperatura della batteria sono considerati Class 2/SELV. I circuiti Class 2/SELV devono essere isolati dal circuito primario.
  3. Collegare i cavi di segnale dalle spie dei sezionatori del quadro elettrico al terminale J6618 della scheda 640-4864 nella parte superiore dell'UPS. Se si utilizza un alimentatore esterno, rimuovere il ponticello dal pin 8 e 9 del terminal J6618.
    NOTA: Il circuito della spia del sezionatore è considerato Class 2/SELV. I circuiti Class 2/SELV devono essere isolati dal circuito principale. Non collegare alcun circuito ai terminali della spia del sezionatore, salvo qualora sia possibile verificare che il circuito è di tipo Class 2/SELV.
  4. Collegare i cavi di segnale dell'interruttore delle batterie 1 per lo sgancio dello shunt o lo sgancio per sottotensione (UV) alla morsettiera J6603 della scheda 640-4843. Seguire l'illustrazione per il collegamento con alimentazione a 24 VCC interna o esterna.

    Collegamento del comando di sgancio dell'interruttore delle batterie all'alimentazione interna a 24 VCC

    Collegamento del comando di sgancio dell'interruttore delle batterie all'alimentazione esterna a 24 VCC

    Shunt supportato

    Tensione (V) Corrente (A) Tempo (ms) Temperatura Dimensioni dei cavi consigliate*
    IEC UL
    24 1,6 Continuo 20 °C (68 °F) 0,5 mm2 rame 20 AWG rame
    24 10 1300 20 °C (68 °F) 1,5 mm2 rame 16 AWG rame
    24 20 200 20 °C (68 °F) 2,5 mm2 rame 13 AWG rame
    24 30 60 20 °C (68 °F) 4 mm2 rame 11 AWG rame

    Il cavo che alimenta lo sgancio dello shunt deve disporre di una guaina protettiva e avere una potenza nominale di 600 VCA. Per la scelta del cavo occorre sempre tenere conto delle specifiche e delle raccomandazioni del produttore dello sgancio dello shunt.

  5. Collegare i cavi di segnale dell'interruttore delle batterie 2 (se presente) per lo sgancio dello shunt o lo sgancio per sottotensione (UV) alla morsettiera J6604 della scheda 640-4843. Il principio per il collegamento è lo stesso dell'interruttore delle batterie 1.
  6. Collegare i cavi di segnale dagli interruttori AUX del quadro elettrico alla scheda 640-4843 nella parte superiore dell'UPS.
    Numero terminale Funzione Collegamento
    J6601 UOB_RED (interruttore AUX ridondante nell'interruttore uscita unità) Collegare all'interruttore AUX ridondante nell'interruttore uscita unità (UOB).
    J6602 SIB (sezionatore di isolamento sistema) Collegare all'interruttore AUX normalmente aperto (NO) nel sezionatore di isolamento sistema (SIB) per il sistema in parallelo. Il SIB deve contenere un interruttore ausiliario per ciascun UPS collegato.
    BB2 (interruttore delle batterie 2) Collegare all'interruttore AUX normalmente aperto (NO) nell'interruttore delle batterie numero 2*
    BB1 (interruttore delle batterie 1) Collegare all'interruttore AUX normalmente aperto (NO) nell'interruttore delle batterie numero 1*
    J6603 BB1_TRIP (interruttore delle batterie 1) Collegare allo sgancio dello shunt o allo sgancio per sottotensione nell'interruttore delle batterie numero 1*
    J6604 BB2_TRIP (interruttore delle batterie 2) Collegare allo sgancio dello shunt o allo sgancio per sottotensione nell'interruttore delle batterie numero 2*
    J6609 UOB (interruttore uscita unità) Collegare all'interruttore AUX normalmente aperto (NO) nell'interruttore uscita unità (UOB).
    SSIB (interruttore ingresso commutatore statico) Collegare all'interruttore AUX normalmente aperto (NO) nell'interruttore di ingresso commutatore statico (SSIB). Il SSIB deve contenere un interruttore ausiliario per ciascun UPS collegato.
    J6614 UIB (interruttore ingresso unità) Collegare all'interruttore AUX normalmente aperto (NO) nell'interruttore ingresso unità (UIB). L'UIB deve contenere un interruttore ausiliario per ciascun UPS collegato.
    MBB (sezionatore bypass di manutenzione) Collegare all'interruttore AUX normalmente chiuso (NC) nel sezionatore bypass di manutenzione (MBB). L'MBB deve contenere un interruttore ausiliario per ciascun UPS collegato.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.