990-91111L-017

Preparazione per l'installazione

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Non trapanare o praticare fori per cavi o condotti con le piastre isolanti montate né in prossimità dell'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: Far passare i cavi di segnale separatamente da quelli di alimentazione e i cavi Class 2/SELV separatamente dai cavi non-Class 2/non-SELV.
  1. Rimuovere il pannello anteriore.
  2. Rimuovere la piastra anteriore inferiore.
  3. Rimuovere la copertura trasparente.
  4. Rimuovere la copertura superiore:
    1. Rimuovere le viti e inclinare la parte anteriore della copertura superiore verso l'alto.
    2. Far scorrere la copertura superiore verso la parte posteriore per rimuoverla. Le linguette nella parte posteriore della copertura superiore devono sganciarsi dalle fessure sul retro dell'UPS.
  5. Per l'installazione con armadio ausiliario adiacente sul lato sinistro dell'UPS: rimuovere il pannello laterale sinistro. Il pannello laterale viene reinstallato su alcuni armadi ausiliari adiacenti. Seguire il manuale del prodotto ausiliario adiacente.
  6. Per l'installazione con armadio ausiliario adiacente sul lato sinistro dell'UPS: rimuovere la piastra laterale inferiore sinistra per il cablaggio interno tra l'UPS e l'armadio ausiliario adiacente.

    Vista anteriore dell'UPS

  7. Per l'installazione con armadio ausiliario adiacente sul lato destro dell'UPS: rimuovere il pannello laterale destro. Il pannello laterale viene reinstallato su alcuni armadi ausiliari adiacenti. Seguire il manuale del prodotto ausiliario adiacente.
  8. Per l'installazione con armadio ausiliario adiacente sul lato destro dell'UPS: rimuovere la piastra laterale inferiore destra per il cablaggio interno tra l'UPS e l'armadio ausiliario adiacente.

    Vista anteriore dell'UPS

  9. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Per l'ingresso dei cavi dal basso: rimuovere la piastra isolante nella parte inferiore dell'UPS.

      Vista anteriore dell'UPS

    • Per ingresso dei cavi posteriore: rimuovere la piastra isolante nella parte posteriore dell'UPS.

      Vista anteriore dell'UPS

  10. Trapanare/praticare fori per i cavi di alimentazione/condotti nella piastra isolante. Installare i condotti (non forniti), se presenti.
  11. Installare la piastra isolante nella parte inferiore o posteriore dell'UPS.
  12. Rimuovere le piastre isolanti posteriori e le piastre delle spazzole posteriori dall'UPS.

    Vista posteriore dell'UPS

  13. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Per installazione senza condotti: Rimontare le piastre delle spazzole.
    • Per installazione con condotti: Praticare un foro nelle piastre isolanti per i condotti, installare i condotti e rimontare le piastre isolanti.

    Vista posteriore dell'UPS senza condotti

    Vista posteriore dell'UPS con condotti

  14. Far passare i cavi di segnale non-Class 2/non-SELV attraverso la piastra della spazzola/piastra isolante posteriore sinistra e sul lato sinistro dell'UPS.
  15. Far passare i cavi di comunicazione esterni che si collegano alla scatola del controller attraverso la piastra della spazzola/piastra isolante posteriore destra e attraverso il canale del cavo fino alla parte anteriore dell'UPS.
  16. Far passare i cavi di segnale Class 2/SELV attraverso la piastra della spazzola/piastra isolante posteriore destra e sul lato destro dell'UPS.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.