990-91111L-025

Podłączanie kabli sygnałowych IMB w uproszczonym układzie równoległym 1+1

UWAGA: Poprowadź przewody sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających, by zapewnić należytą izolację.
  1. Zdemontuj moduł przełącznika statycznego z obu zasilaczy UPS.

    Widok zasilacza UPS z przodu

  2. Zdemontuj osłonę z obu zasilaczy UPS.

    Widok zasilacza UPS z przodu

  3. Odłącz kable sygnałowe od diody wewnętrznego serwisowego urządzenia rozłączającego (IMB) na obu zasilaczach UPS.
  4. Zdemontuj półkę z obu zasilaczy UPS.

    Widok zasilacza UPS z przodu

  5. Zdemontuj przednią osłonę z wewnętrznego serwisowego urządzenia rozłączającego (IMB) na obu zasilaczach UPS.

    Widok zasilacza UPS z przodu

  6. Zainstaluj dodatkowy przełącznik AUX (dostarczony) w pozycji OF2 w wewnętrznym serwisowym urządzeniu rozłączającym (UMB) na obu zasilaczach UPS.
  7. Podłącz kable sygnałowe non-Class 2/non-SELV między dwoma zasilaczami UPS:
    1. Podłącz kable sygnałowe non-Class 2/non-SELV (niedołączone do zestawu) z zacisku przełącznika AUX 1 i 2 w wewnętrznym serwisowym urządzeniu rozłączającym (IMB) na zasilaczu UPS 1 do przekaźników J6614-5 i J6614-6 na płycie 640-4843 na zasilaczu UPS 2, według ilustracji.
    2. Podłącz kable sygnałowe non-Class 2/non-SELV (niedołączone do zestawu) z zacisku przełącznika AUX 1 i 2 w wewnętrznym serwisowym urządzeniu rozłączającym (IMB) na zasilaczu UPS 2 do przekaźników J6614-5 i J6614-6 na płycie 640-4843 na zasilaczu UPS 1, według ilustracji.

    Widok wewnętrznego serwisowego urządzenia rozłączającego (IMB) z przodu

    Widok uproszczonego układu równoległego 1+1 z przodu

  8. Ponownie zamontuj przednią osłonę na wewnętrznym serwisowym urządzeniu rozłączającym (IMB) na obu zasilaczach UPS.
  9. Zamontuj ponownie półkę na obu zasilaczach UPS.
  10. Podłącz ponownie przewody sygnałowe do diody wewnętrznego serwisowego urządzenia rozłączającego (IMB) na obu zasilaczach UPS.

    Widok zasilacza UPS z przodu

  11. Zamontuj ponownie osłonę na obu zasilaczach UPS.
  12. Zamontuj ponownie moduł przełącznika statycznego na obu zasilaczach UPS.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.