990-91111L-025

Procedura montażu dla układów równoległych na statkach

Uproszczony układ równoległy 1+1

System równoległy

  1. Zamontuj zestaw IP22 GVSOPT026 na zasilaczu UPS – postępuj zgodnie z instrukcją dostarczoną z zestawem.
  2. Zamontuj zasilacz UPS i modułowe szafy bateryjne (jeśli są dostępne) na zestawie do montażu GVSOPT027 – postępuj zgodnie z instrukcją dostarczoną z zestawem.
  3. Przygotowanie do montażu.
  4. Montaż modułów zasilania.
  5. Instalacja zestawu antywstrząsowego (opcja).
  6. Podłączenie kabli zasilających
  7. Podłączanie przewodów sygnałowych.
  8. Podłączanie kabli sygnałowych modułowej szafy bateryjnej.
  9. Podłączanie przewodów sygnałowych z rozdzielnic i produktów pomocniczych innych firm.
  10. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  11. Podłączanie kabli PBUS.
  12. Podłączenie zewnętrznych przewodów komunikacyjnych.
  13. Dodawanie do produktu przetłumaczonych etykiet bezpieczeństwa.
  14. Montaż końcowy.
Instrukcje dotyczące przenoszenia lub demontażu zasilacza UPS po zakończeniu montażu można znaleźć w sekcji Demontaż zasilacza UPS lub przeniesienie go do nowej lokalizacji.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.