990-91111L-031

Installera seismisk kit (option)

  1. Sätt fast det bakre fästet i golvet. Använd lämplig järnvara för golvtypen – håldiametern i det bakre fästet är ø14 mm.
  2. Montera den bakre skenan på UPS:en med de medföljande M8-bultarna.

    UPS:en bakifrån

  3. Fäst UPS:en så att den bakre skenan sitter ihop med det bakre fästet. Den främre skenan monteras i det sista monteringssteget.

    UPS:en bakifrån

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.