990-91111L-032

เชื่อมต่อสายสัญญาณ IMB ในระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย

หมายเหตูู: เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟเพื่อให้แน่ใจว่ามีการแยกกันอย่างเพียงพอ
  1. ถอดโมดูลสแตติกสวิตซ์ออกจาก UPS ทั้งสองเครื่อง

    มุมมองด้านหน้าของ UPS

  2. ถอดฝาครอบออกจาก UPS ทั้งสองเครื่อง

    มุมมองด้านหน้าของ UPS

  3. ถอดสายสัญญาณออกจากอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อการบำรุงรักษาภายใน ไฟแสดงสถานะ IMB บน UPS ทั้งสองเครื่อง
  4. ถอดชั้นวางออกจาก UPS ทั้งสองเครื่อง

    มุมมองด้านหน้าของ UPS

  5. ถอดฝาครอบด้านหน้าออกจากอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อการบำรุงรักษาภายใน IMB บน UPS ทั้งสองเครื่อง

    มุมมองด้านหน้าของ UPS

  6. ติดตั้งสวิตช์ AUX เพิ่มเติม (มีให้) ใน OF2 ตำแหน่งในอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อการบำรุงรักษาภายใน IMB บน UPS ทั้งสองเครื่อง
  7. เชื่อมต่อสายสัญญาณ non-Class 2/non-SELV ระหว่าง UPS สองตู้:
    1. เชื่อมต่อ non-Class 2/non-SELV สายสัญญาณ (ไม่ได้ให้มา) จากขั้วสวิตช์ AUX 1 และ 2 ในอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อการบำรุงรักษาภายใน IMB ใน UPS 1 ถึง J6614-5 และ J6614-6 บนบอร์ด 640-4843 ใน UPS 2 ตามที่แสดง
    2. เชื่อมต่อ non-Class 2/non-SELV สายสัญญาณ (ไม่ได้ให้มา) จากขั้วสวิตช์ AUX 1 และ 2 ในอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อการบำรุงรักษาภายใน IMB ใน UPS 2 ถึง J6614-5 และ J6614-6 บนบอร์ด 640-4843 ใน UPS 1 ตามที่แสดง

    มุมมองด้านหน้าของอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อการบำรุงรักษาภายใน IMB

    มุมมองด้านหน้าของระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย

  8. ติดตั้งฝาครอบด้านหน้าบนอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อการบำรุงรักษาภายใน IMB อีกครั้งบน UPS ทั้งสองเครื่อง
  9. ติดตั้งชั้นวางบน UPS ทั้งสองเครื่องกลับเข้าที่
  10. เชื่อมต่อสายสัญญาณจากอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อการบำรุงรักษาภายใน IMB เข้ากับไฟแสดงสถานะบน UPS ทั้งสองเครื่องอีกครั้ง

    มุมมองด้านหน้าของ UPS

  11. ใส่ฝาครอบกลับเข้าที่บน UPS ทั้งสองเครื่อง
  12. ติดตั้งโมดูลสแตติกสวิตซ์กลับเข้าที่บน UPS ทั้งสองเครื่อง
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.