990-91111L-032

เชื่อมต่อสายสัญญาณจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล

สำหรับการติดตั้งตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่ติดกัน ใช้สายสัญญาณที่ให้ในชุดติตตั้งเสริม GVSOPT030 สำหรับการติดตั้งด้วยตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลระยะไกล จะไม่ได้ให้สายสัญญาณไว้ ทำตามคู่มือติดตั้งตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลเพื่อเตรียมการติดตั้ง

  1. สำหรับตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลระยะไกล: เดินสายสัญญาณจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 ผ่านด้านหลังของ UPS
  2. สำหรับตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่อยู่ติดกัน: เดินสายสัญญาณจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 ผ่าน UPS ที่แสดงให้เห็น
    1. เดินสายสัญญาณจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 ผ่าน UPS ที่ผ่านตัวเปิด
    2. เดินสายเคเบิล PBUS ผ่านช่องร้อยสายใน UPS

    มุมมองด้านหน้าตู้แบตเตอรี่ที่อยู่ติดกัน 1 และ UPS

  3. เชื่อมต่อสายสัญญาณจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 ไปยัง UPS:
    1. ติดตั้งปลั๊กต่อสายใน J8008 บนบอร์ด 640-7552 ในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลตู้สุดท้าย (T)
    2. ต่อสายสัญญาณจาก J8011 บนบอร์ด 640-7552 ในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 ไปยัง J6619 บนบอร์ด 640-4843 ใน UPS
    3. ต่อสายสัญญาณจาก J8007 บนบอร์ด 640-7552 ในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 ไปยัง J6608 บนบอร์ด 640-4864 ใน UPS

    การเชื่อมต่อสายสัญญาณระหว่างตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 4 ตัวกับ UPS

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.