990-91111L-032

การติดตั้งขั้นสุดท้าย

  1. ติดตั้งฝาครอบด้านบนกลับเข้าที่:
    1. เอียงฝาครอบด้านบนและเลื่อนไปที่ UPS จากด้านหลัง เชื่อมต่อที่แท็บที่ด้านหลังของฝาครอบด้านบนเข้ากับช่องใส่ที่ด้านหลัง UPS
    2. กดฝาครอบด้านบนลงจากด้านหน้า

      มุมมองด้านหลังของ UPS

    3. ใส่สกรูกลับเข้าที่เดิม

      มุมมองด้านหน้าของ UPS

  2. ตรวจสอบความแน่นของหางปลา
    ข้อควรระวัง
    ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
    ตรวจสอบความแน่นของหางปลา ถ้าหางปลาขยับเนื่องจากการดึงสาย อาจทำให้สลักเกลียวหลวมได้
    การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
  3. ติดตั้งฝาครอบใสกลับเข้าที่เดิม

    มุมมองด้านหน้าของ UPS

  4. ติดตั้งเพลตด้านหน้าล่างกลับเข้าที่เดิม

    มุมมองด้านหน้าของ UPS

  5. สำหรับการยึดสมอต้านทานการไหวสะเทือนเท่านั้น:
    1. ติดตั้งโครงยึดสมอต้านทานความไหวสะเทือนด้านหน้าที่อยู่บน UPS โดยใช้สลักเกลียว M8 ที่ให้มา
    2. ติดตั้งโครงยึดสมอต้านทานความไหวสะเทือนด้านหน้าที่อยู่บน UPS เข้ากับพื้น ใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับชนิดของพื้น – เส้นผ่านศูนย์กลางของรูในโครงยึดสมอต้านทานความไหวสะเทือน คือ ø18 มม.

    มุมมองด้านหน้าของ UPS

  6. ลดขาปรับระดับด้านหน้าและด้านหลังของ UPS โดยใช้ประแจจนกว่าจะเชื่อมติดกับพื้น ใช้อุปกรณ์วัดระดับเพื่อให้แน่ใจว่า UPS ตั้งอยู่ในแนวระดับ ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นสำหรับ UPS ที่มีสมอต้านทานความไหวสะเทือน

    มุมมองด้านหน้าของ UPS

    ข้อควรระวัง
    อันตรายจากการสะดุด
    ห้ามเคลื่อนย้ายตู้หลังจากลดระดับของขาปรับระดับแล้ว
    การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
  7. สำหรับโซลูชัน UL 924 และ CSA C22.2 เท่านั้น โซลูชันหมายเลข 141-15 เท่านั้น: กรอกข้อมูลพิกัดเอาต์พุต UPS ในหน่วย kW ลงในฉลากที่อยู่บนเพลตหน้าส่วนล่าง
  8. ติดตั้งแผงด้านหน้าของ UPS กลับเข้าที่เดิม:
    1. ใส่แท็บทั้งสองอันที่ด้านล่างของแผงด้านหน้าของ UPS ด้วยมุมเอียง
    2. เชื่อมต่อสายรัดแผงด้านหน้าเข้ากับ UPS อีกครั้ง
    3. ปิดแผงควบคุมด้านหน้าและล็อกด้วยลูกบิดล็อกสองตัว
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.