990-91111L-034

Paralel Sistemler için Kurulum Prosedürü

Basitleştirilmiş 1 + 1 Paralel Sistem

Paralel Sistem

  1. Kuruluma Hazırlanın.
  2. Önceden kurulu güç modülleri olmayan UPS için: Güç Modüllerini Kurma.
  3. Sismik Sabitlemeyi Takma (Opsiyon).
  4. Sadece TN-C / 480 V katı topraklamalı sistem için (nötr bağlantısız): UPS'i, TN-C / 480 V Katı Topraklamalı Sistem için hazırlama.
  5. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
  6. Sinyal Kablolarını Bağlama.
  7. Sinyal Kablolarını Modüler Akü Kabini'nden Bağlama.
  8. Şalter ve Üçüncü Taraf Yardımcı Ürünlerden Gelen Sinyal Kablolarını Bağlama.
  9. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
  10. PBUS Kablolarını Bağlayın.
  11. Harici Haberleşme Kablolarını Bağlama.
  12. Çevrilmiş Güvenlik Etiketlerini Ürününüze Ekleme.
  13. Nihai Kurulum.
Kurulum tamamlandıktan sonra UPS'in taşınması veya hizmet dışı bırakılması için bkz UPS'i Devreden Çıkarın veya Yeni Bir Yere Taşıyın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.